This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:建议使用 DAC8811EVM 或 DAC8814EVM 进行测试和评估?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8814EVM, DAC8811EVM, DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408974/dac8812-test-and-evaluation-recommended-with-dac8811evm-or-dac8814evm

器件型号:DAC8812
主题中讨论的其他器件:DAC8811EVM、、DAC8814EVM

工具与软件:

您好!

由于没有适用于 DAC8812的 EVM、是否可以使用 DAC8811EVM 或 DAC8814EVM 来检索类似且有用的数据和测试行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    可以、这些器件都属于同一系列、具有相似的性能。 主要区别在于通道数量。

    我推荐 DAC8811EVM。 它是一款 具有更新 GUI 的较新 EVM。  

    此致!

    Katlynne Jones