This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:有关电流消耗的 DDS 模式问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RFS10, DAC39RF12, DAC39RFS12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406064/dac39rf10-dds-mode-questions-about-current-consumption

器件型号:DAC39RF10
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RFS10DAC39RF12DAC39RFS12

工具与软件:

您好!

以下问题涉及器件  DAC39RF10/DAC39RFS10  也是如此  DAC39RF12/DAC39RFS12:

--------------------------------------------------------

数据表中提到了芯片也可以在纯 DDS 模式下运行。 数据表第7.4.1节简要列出了与 DUC 模式的一些差异。

  1. 我想了解芯片在 DDS 模式下的电流消耗情况。
    例如、如果输出 CW 信号约为10GHz、并且您选择 CLK、以便信号位于第二奈奎斯特区域。
  2. 各个电路部件(NCO、DUC、带和不带 JESD 接口等)的电流消耗通常如何在 DUC 和 DDS 模式之间调节?
  3. 数据表还列出了称为"DDS"的芯片、这些芯片可能仅用于 DDS 运行。
    您是否有任何进一步的信息? 是否仅"选择了相同的芯片"(例如有缺陷的 DUC 路径)或自己的设计? 是否有单独的数据表?

--------------------------------------------------------

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 franziskus、  

    DDS 模式的功耗要比 JESD 子系统运行时低得多。 增加有效 DUC 的数量会导致器件消耗更多功率、但功耗不是很大。 我在这里有一个输入电压为12V 的电路板、当我激活每个 DUC (将 JESD_M 从2更改为4、更改为6、再更改为8)时、总系统电流会增加几 mA。

    典型的芯片功率约为2W、在 DDS 模式下可能高达2.2W。  

    VDDDIG 的拉电流约为1.3A @ 1V、因此这是最大功耗。  

    VDDCLK10将拉低350mA @ 1V

    VDDLA 和 VDDLB 将拉动200mA

    1.8V 电源将全部拉动100mA (通常略低于)

    DAC 的一些 DDS 旋转尚未发布、但应该很快发布。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、这对您有所帮助!

    此致