This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J59EVM:同步脉冲输出

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395008/tsw14j59evm-sync-pulse-output

器件型号:TSW14J59EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

第44页的说明进行更改 HSDC Pro 它说
在 TSW1400 EVM 上、每次图形重新开始时、都会在标记为"SYNC4"的 SMA 上生成一个同步脉冲。 该高电平有效脉冲的宽度为8个采样时钟周期。 标记为"SYNC3"的 SMA 将具有采样率除以16的时钟。 这些信号可用于触发频谱分析仪等外部测试设备。"

https://www.ti.com/jp/lit/ug/slwu087e/slwu087e.pdf?ts = 1722493040438&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FDATACONVERTERPRO-SW

它仅提到 TSW1400、但是否可以使用 TSW14J59EVM 生成类似的同步脉冲?
 TSW14J59EVM 上有3个同步输出、是否可以将它们用于同步脉冲的输出?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    TSW14J59目前不支持此功能、但我们正在添加相同的功能(以及其他触发器功能)。 我们希望在今年第四季度之前做好准备。  

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet-San、

    客户已经拥有 TSW14J59EVM。
    更新是硬件还是软件?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet-San、

     TSW14J59EVM 或 DAC39RF10EVM 是否仍能输出某种同步信号供客户使用?
     TSW14J59EVM 上的 SYNC A/B/C 输出是否在当前模型上有任何内容?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    由于同一问题的最新电子邮件流量、正在关闭此帖子。

    谢谢、Chase