This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021-Q1:上电复位

Guru**** 2929770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407826/adc121c021-q1-power-on-reset

器件型号:ADC121C021-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当电源电压(VA)降至其建议工作范围以下时、是否应将电压降至0V (或 xxV)

有什么好处?

或者它是否会在不切换 VA 的情况下自动恢复?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinji-San,

    对于此器件、如果电源电压降至2.4V 以下、建议将电压降至200mV 以下。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的及时支持。 我忽略了这一点。

    此致、