This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:DAC39RF10ACLEP

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396616/dac39rf10-dac39rf10aclep

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

我们需要 p/n DAC39RF10ACLEP、即增强型塑料级射频采样。 在数据表中、p/n 是 DAC39RF10ACL。 如何订购 DAC39RF10ACLEP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AK、我们计划 在年底发布 DAC39RF10ACLEP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件是否有任何指示性定价??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    DAC39RF10-DAC39RFOPN 是 EP NEP .

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    所需的器件是 DAC39RF10ACLEP、但我们建议使用 DAC39RF10-SP、因为该器件是太空计划所需的器件。 需要的数量为10个 您现在建议使用的器件是 DAC39RF10ACL NEP . 什么是完整形式的 NEP? 是 NEP 和 EP 的结束部分相同。 它们与带有后缀 SP 的器件有何不同。 我们需要 DAC39RF10ACLEP、10个 请提供正确器件号和10个器件的价格

    此致

    AK Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ak、

    DAC39RF10-DAC39RF10是增强型产品或 EP 版 EP 的通用器件型号。  DAC39RF10-DAC39RFLNEP 的可订购器件型号为 EP。  此产品尚不可订购、发布后将可订购。  请联系我们的客户服务、通过 https://support.ti.com/csm 查询未发布器件的定价 

    "SP"后缀器件是航天级器件、我们还有 DAC39RF10的-SP 版本。  您可以在此处找到详细信息、网址为 https://www.ti.com/product/DAC39RF10-SP

    我们还有一款航天增强型产品、即 DAC39RF10的"SEP"版本。  您可以在此处找到详细信息、网址为 https://www.ti.com/product/DAC39RF10-SEP 

    要了解有关 TI 可靠性分级的更多信息、请访问此页面: https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/part-ratings.html