This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:用于无奇偶校验的设置

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408396/dac3482-setting-for-no-parity-check

器件型号:DAC3482

工具与软件:

您好!

我的客户有关于 DAC3482的问题。
如果不使用奇偶校验、WORD_PARITY_ENA 位和 FRAME_PARITY_ENA 位都是0bs? 还需要进行其他寄存器设置吗?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    如果客户不想使用奇偶校验、请将  WORD_PARITY_ENA 位和 FRAME_PARITY_ENA 位设置为0