This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:不带数字滤波器的24位 ADC

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21, ADS1271, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408203/ads127l21-24bit-adc-without-digital-filter

器件型号:ADS127L21
主题中讨论的其他器件: ADS1271ADS8900B

工具与软件:

您好!

对于新项目、我们需要一个不带内部数字滤波器(或旁路选项)的24位 ADC
目前、我们使用的是 ADS127L21、但根据我们的了解、数字滤波器无法旁路

>=20位(主要为24位)

>=串行协议

<= 5、5V 电源

<= 8 LSB (INL)

包含 SAR

SMD、<< 30mm² Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    您是对的、ADS127L21不支持滤波器旁路。  ADS1271确实提供了调制器输出选项、但您仍需要在主机处理器或 FPGA 中实施数字滤波器。

    根据您的上述要求、我推荐使用 ADS8900B。

    20b SAR、1MSPS

    串行 SPI 接口

    5.5V 电源

    1LSB INL 典型值、0°C 至60°C 范围内为2.1LSB INL 最大值、-40°C 至125°C 范围内为3.9LSB INL 最大值

    4mm x 4mm (16mm^2) VQFN SMT 封装

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用