This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:关于自动置零模式

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408063/ads125h02-about-the-auto-zero-mode

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

嗨、团队:

自动置零功能通过对两个数据段求平均来消除偏移。
我的理解是、第一个是在延迟2个数据后输出。
因此、我的理解是第二次之后、数据是按照设定的输出速率输出的吗?
(注意:假设在连续输出模式下使用)

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、您的理解是正确的。  不过、实际数据速率现在是延迟的倒数。  根据数据表、当使用具有 FIR 和20sps 数据速率设置的自动置零时、新的数据速率将为1/延迟、或1/52.22ms = 19.15sps。  另外、在使用 FIR 和20sps 设置的自动置零中、新的延迟时间(第一次转换延迟时间)将为2*52.22ms=104.44ms。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用