This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:不使用奇偶校验时、PARITYP/PARITYN 引脚端接

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410306/dac3482-parityp-parityn-pins-terminations-when-not-using-parity

器件型号:DAC3482

工具与软件:

您好!

不使用奇偶校验时、PARITYP/PARITYN 引脚是否可以悬空?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    可以、不使用时 PARITYP/N 可以悬空。

    当未使用该功能时、DAC3482逻辑不会对其进行关注。

    谢谢你。