This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:绝缘符合 IEC61800-5-1

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410587/amc1304m25-insulation-according-to-iec61800-5-1

器件型号:AMC1304M25

工具与软件:

团队成员、您好!

目前、我们正在致力于开发必须符合 IEC61800-5-1标准的无刷电机控制器。 (3相400VAC 输入)

我们的产品显著包含用于测量电机相位上的电流的 AMC1304。

TI 有一份有关61800标准中所规定绝缘的有趣且详细的说明:"交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC61800-5-1安全标准"(slyy080a)。

但是、我们对一个参数的确定并不清楚:"工作电压"(注释的第7页)。 该参数是爬电限制所必需的。

"有多个因素使工作电压的计算变得复杂。 首先、逆变器输出上的高频梯形 PWM 调制可以改变隔离式栅极驱动器和隔离式传感元件的工作电压的 RMS。 其次、在电机制动期间增加直流母线电压可能意味着绝缘体中偶尔会出现更高的电压。 因此、请谨慎确定每个隔离器的工作电压。"

TI 是否有用于确定这些系统参数的计算示例? 还是仅在系统上测量?

提前感谢您的帮助、

此致、

Guillaume Leray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    我相信这些参数会使系统发生变化、因为这取决于用户系统的设计和操作。 但是、我确实认为、在计算必要的工作电压和隔离电压时、必须考虑计算器件在延长时间段内可能出现的最高 RMS 或直流值、包括正常运行和故障模式下的最高 RMS 或直流值。