Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM
工具与软件:
您好!
对 DAC8775进行编程。 我跟 Brian 完全一样遵循了安装指南 、但我最终得到了0V 输出、而且出现了大量噪声。

状态寄存器返回有意义的值、当我在位 UBT 上写入寄存器0x02时、我会在状态寄存器的位 UTGL 上收到响应。
但是、当我将降压-升压转换器设置为+-15V 时、 位 PGA、PGB 和 PGC (我仅使用前3个 DAC 通道)为0。 相反、如果我将 PNSEL 位设置为10 (禁用正臂、启用负臂)状态寄存器的位为1。
在状态寄存器上、FC、FB 和 FA 位绝不为1、因此我认为 DAC 输出正常。 但是、正如我之前所说的、事实并非如此。
降压/升压转换器的原理图如下:

我真的希望你能帮我。