This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7924:查询 DAC 输出的器件控制

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408074/amc7924-inquiry-on-device-control-for-dac-output

器件型号:AMC7924

工具与软件:

您好!

我的客户在其设计的电路板上测试 AMC7924的 DAC0输出差异。

他们控制了如下所示的 AMC7924、但 DAC0输出没有变化。

0x001 0xa0

0x015 0xa7  

0x0AE 0xff  

0x0AE 0x00

0x030 0x00  

0x031 0x08

0x0B2 0x01

如果他们需要控制或更改其他任何内容来获得正常的 DAC 输出、请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    是否清除器件配置寄存器(0x002)? 器件默认为睡眠模式、因此您需要将0x00写入寄存器以打开器件。

    此外、请在写入 DAC 缓冲器(0x030)之前写入0x0B2。

    如果器件仍然无法正常工作、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    感谢你的帮助。 客户已找到根本原因并解决了问题。

    此致、

    JH