This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12SJ800/1600的 S 参数、用于使用不同的不平衡变压器进行仿真

Guru**** 2639795 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM, ADC12SJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408405/adc12qj1600evm-s-parameters-for-adc12sj800-1600-to-simulate-with-different-balun

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12SJ800、ADC12QJ1600

工具与软件:

大家好!

我们希望使用与 ADC12QJ1600EVM 上所用不同的平衡-非平衡变压器。

是否可以使用 TCM2-63WX+而不是 TCM2-43X+?

您能否提供 ADC (ADC12SJ800/ADC12QJ1600)输入的 S 参数、以便我们执行 S 参数分析?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../s11_5F00_adc12qj1600_5F00_chx.zip

    您好、Michael:

    是的、TCM2-63WX 也可以正常工作。

    附件是 ADC12QJ1600的稀疏。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发送编修。 在 touchstone 文件中、显示了100 Ω 阻抗。 您能否确认这以差分方式施加100欧姆电阻、并且两个端口中的每一个都可以具有50欧姆的单端阻抗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、是这样。

    此致、

    Rob