This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:时钟要求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410457/amc130m02-clock-requirements

器件型号:AMC130M02

工具与软件:

大家好!

我想知道此器件的时钟要求。

由于不能通过 MCU 提供时钟、我的客户考虑使用晶体振荡器提供时钟。

EVM 配备了精度为±25 (ppm)的 SiT8924和汽车产品。

该器件是否需要精度为±25 (ppm)的晶体振荡器和 汽车产品?

我们目前使用的是8.192 MHz 精度为±50ppm 的晶体振荡器。

如果有任何可能影响 ADC 的问题(包括频率误差)、请告知我们。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    该器件需要2个时钟、一个用于 CLKIN、一个用于 SCLK。  时钟时序、频率和电压的要求可以在数据表中找到:

    需要注意的一点是、DCDC_Freq 寄存器必须根据 CLKIN 频率和分频器比进行设置。

    对于精度为50ppm 的8.192晶体振荡器、我不会出现问题。  我认为不会对 ADC 测量产生可测量的影响。

    谢谢。