This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:SDO 引脚

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411541/adc12dl2500-sdo-pin

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

1) 1)根据数据表、SDO 引脚为1.9V CMOS。 此引脚的最大 VOH 是多少?

这将通过低于 VIH (1.17V-2.1V)的电压连接到 FPGA。 希望确保 FPGA 不会出现问题。

2) 2)为什么没有为 ADC 的其他 SPI 引脚提供类似的注释是有原因的?

谢谢