This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关 ADS1248操作的查询

Guru**** 2560310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409904/ads1248-inquiry-regarding-ads1248-operation

器件型号:ADS1248

工具与软件:

我们将 ADS1248用于3线 PT (RTD-100)传感器测量。 但有一个突然下降的温度,因为我附的图片,所以我测试它.. 如果此波形出现在 ADS1248合理情况下可能出现的现象、您能帮助我吗? 或者、我还应该检查其他内容吗? 我正在寻找该问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby Kim:

    您能否提供有关此处发生的情况以及错误如何在系统中表现出来的更多详细信息?

    您可以展示一个称为"逆变器运行"的帧内的几个尖峰-您能解释一下这意味着什么吗? 您是否认为系统的某些部分正在打开、然后发现 ADC 读数有问题?

    另外、应该显示的示波器图像是什么? 我看到的都是低频2V 方波-这代表什么意思?

    请提供 ADC 的原理图和寄存器设置

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我将代表 Bobby Kim 通过电子邮件跟进原理图和更多说明。

    谢谢你。
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵若雪:

    谢谢、我们将离线解决此问题

    -Bryan