This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:Vih/Voh/ViL/vol

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410350/adc12dl2500-vih-voh-vil-vol

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

1)请确认下表中的 VOH/vol 仅对输出信号有效(SDO、CALSTAT、ORA0、ORA1、ORB0、 ORB1)

2)和输入信号(SCLK、SDI、SCS、PD、CALTRIG、 SYNCSE)必须遵循下表

3) 3)这些引脚上的 VIH 是否为最大值、VOH 是否为2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    是、确认、这些引脚上的绝对最大值为2V。 数据表的第12页列出了这一情况。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请同时确认-1点和2点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    对于问题1)是、对于问题2)也是。

    此致!

    Eric