This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:输出不符合预期

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402741/dac39rf10evm-output-not-as-expected

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

一位同行成员最近购买了两块 DAC39 RF10评估板(设置如 用户指南的图3-1所示)、但在将输出连接到示波器后、我们很快意识到我们没有收到预期的信号。 似乎只要该输出应保持稳定、就会被拉至0。

我们希望使用 DAC 从 csv 文件中生成定义为一系列14位数字的任意模式。 如所附示波器图片所示(抱歉、还有配置 GUI 屏幕截图)、正弦波如预期的那样出现、但恒定信号和方波被拉至0。 还有一个高斯形位模式示例、它看起来像是通过某种滤波器。 从随附的中可以看出、从 NRZ 更改为 RTZ 只会使输出信号变弱。 我们有两个 DAC 和信号发生器的副本、它们在所有组合中都显示相同的问题。

是否缺少导致此行为的设置?

其他信息:

我们也尝试了用户指南中的故障排除步骤。 我们还在两个单独的单元上观察到了该问题。 是否有任何导致我们观察到的行为的内置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否附上 主题帖中提到的屏幕截图?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    你好。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TI-DAC39-RF10-troubleshooting.zip

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好!

    DAC 的输出是交流耦合的。  低频方波或直流信号将显示您看到的结果。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    你好。

    我们认为我们在这一点上理解这个问题。 由于交流耦合(似乎在40MHz 受限)、在我们受到此高通滤波的限制之前、似乎我们无法生成超过~128的重复位序列。 非常有限。 使此电路板在直流耦合工作模式下运行的最简单方法是什么? 我们是否需要自行焊接电路板、是否有替代的评估板可供我们更换部件、或者是否有其他选择?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好!

    用户指南第24页中有输出级的原理图、链接如下

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau395/sbau395.pdf?ts = 1724752904909&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDAC39RF10EVM#page=24

    您将需要通过安装0Ω 电阻器 R178、R179、R189并卸载组件 R180、C176和 R185来绕过通道 A 上的平衡-非平衡变压器。  这将允许使用直流路径、但现在是完全差分的。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    你好。

    除了硬件修改之外、在  上述限制下、是否有其他方法可以为 DAC39RF10创建完美的方波输出?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过提高输出频率或对电路板进行修改来获得方波。

    此致、

    Geoff