This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:原理图审阅

Guru**** 2582665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395487/afe5818-schematics-review

器件型号:AFE5818

e2e.ti.com/.../2465.SCH_5F00_TI_5F00_REVIEW.pdf

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

原理图、并需要原理图审阅方面的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经查看了 AFE 第 I 页您的原理图。 看起来不错。 但有一个建议  

    输入端可以有 DNP、这在将来可用于调试传输产生的任何泄漏电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们与2个 AFE 共享1个单 LDO、情况是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以。 但 LDO 应该能够提供所需的电流。 您计划使用 TGC 模式还是 CW 模式? 数据表中提到了所需电流、请仔细阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑电流要求、如果因为对2个 AFE 使用单个 LDO 而出现任何其他问题、请考虑此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我漏掉了这个问题。 没有其他问题。 只需要注意电流要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的网络是 INP1和 ACT1引脚及其终端电容器、因此请告诉我它们的布线之间的距离(即13.5mil)是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是好的。 我看不到任何担忧. 很抱歉 回复较晚。 我不知道该怎么说。