This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:散热焊盘

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410035/ads1278-sp-thermal-pad

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

嗨、团队:

我认为焊盘将用于散热。 如果焊盘未以电气方式连接到 GND、这是否会影响热性能以外的电气特性?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥纪之

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    是的、我发布了。

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥纪之

    盖子和散热焊盘都连接到封装的 GND 引线、因此无需直接连接到散热焊盘即可使 ADC 正常运行。  不过、在较高的数据速率和功率损耗下、 应使用某 种散热器来帮助维持工作温度。

    例如、 EVM (现在由于软件支持而停产) 没有任何器件连接到散热器或机盖、它能够满足完整的数据表性能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用