This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8883:数据溢出问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410572/ads8883-data-overflow-issue

器件型号:ADS8883

工具与软件:

您好!

使用 ADS8883时、我们发现输入模拟量超出了限制并且输出量溢出、导致输出补码出现问题(之前我们认为溢出会输出一个1FFFFFF 的数字量)。

请帮助确认如果发生数据溢出、将会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    感谢您的提问。 您能否分享一下您使用的输入电压是多少? 您观察到了什么输出代码? 在正满量程时、根据数据表中的此图表、您应该可以看到1FFFF。

    此致、

    Samiha