Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1292
工具与软件:
您好、 Fellows、
我认为有一个新问题、我认为这是 SPI 中的时钟通信问题。
或许、可以帮我解决这个问题、下面我分享了使用数字分析仪观察过程中拍摄的一些图片。


通信似乎不同步、因此这些值未正确显示。 为了实现通信、我使用 SMCLK 和12MHz、该 SMCLK 源自时钟系统、频率为24MHz 的 MCLK。 通过这种方式 、SPI 时钟为500kHz。
有人可以帮我吗?