This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:我想计算 ADS8678IDBT 的精度误差

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411920/ads8678-i-would-like-to-calculate-the-accuracy-error-of-the-ads8678idbt

器件型号:ADS8678

工具与软件:

我想计算 ADS8678IDBT 的精度误差。 我们目前正在考虑的计算方法如下、但我们希望您检查是否有任何错误。

如何计算精度误差
摘自 ADS8678数据表
ADS8678增益漂移最大值为4ppm/℃̊ C。
ADS8678的℃ 漂移最大值为12ppm/̊ C。
℃ 产生的总漂移为16ppm/̊ C。
将此值转换为%时、我们得到
16ppm/℃̊ C = 0.0016% FSR /℃̊ C。

IC 本身的最高工作温度为125°C
由于相对于室温的温度偏差(25°C)为125-25 = 100°C、因此最大 FS 精度误差为
0.0016% FSR /℃x100=0.16
因此、使用此器件时、要检测的最大电压为5.12V
5.12x0.0016 = 0.008192
因此、在转换为电压时、FS 精度误差为±8.192mV。