This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:片选信号

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411761/adc128s022-chip-select-signal

器件型号:ADC128S022

工具与软件:

您好!

我将 在我的新设计中介绍 ADC128S022。  

我想知道是否可以将 CS 引脚一直连接至低电平接地?

我的 CKT 中只有一个 ADC、而 SPI 线路专门专门用于此 ADC 器件。

其他任何东西都不会连接到我的控制器的 SCLK、SDI 和 SDO 引脚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    CS 需要至少一个下降沿才能开始转换过程、因此我不建议将其永久接地。  

    此致、
    Joel