This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:CLK_P/N 和 SYSREF 输入波形

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200-SP, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410278/adc12dj5200-sp-clk_p-n-and-sysref-input-waveforms

器件型号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP

工具与软件:

您好!

尝试使用 LMX2615器件为 ADC12DJ5200-SP 的 CLK_N/P 和 SYSREF_P/N 供电的 i"m。

我们正在运行 LVPECL、我得到的波形似乎不符合 ADC 电气特性中列出的规格。  您能提供一个示例波形供我比较吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我正在为您寻找这种解决方案。 通常、我们建议为这些引脚使用非标准 LVDS 或 PECL 的直流耦合信号。

    您可能希望使用放大器作为直流接口和进行电平转换。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    对于这些信号、我们通常会从时钟芯片对其进行交流耦合、并让 ADC 将这些引脚自偏置到正确的电压。 您能否在数据表中分享您具体关注的哪些规格?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关从 LMX2615馈送到 ADC CLK_P/N 引脚的输入波形、请参阅(随附)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    如果您计划使用 LVPECL 型输出、则需要通过直流路径将输出直接拉至接地。  

    例如、每个输出桥臂上的150至240ohm 下拉。

    上面图片中的端接方式适用于基于 CML 的时钟输出。

    我将把这个时间交给负责 LMX/LMK 器件的时钟团队、为大家提供更好的指导。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    LMX2615-SP 的时钟和 SYSREF 输出都是开路集电极。  上拉元件连接到3.3V。 存在直流偏置电平、但它可能随频率而变化、甚至随输出功率设置而变化; 它实际上并不用于直流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、系统切断了我。  如果必须对 LMX2615-SP 的 Vcc 使用上拉电阻、则放置接地直流路径可能并不理想。  这就是为什么要采用交流耦合的原因。   可通过 OUTx_PWR 设置对输出功率进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。  此外、LMX 器件有几个 IBIS 模型、它是 MPR 和 MLS 版本之间的区别。  此外、LMX 应在射频输出上具有一个放大器。  如何在 IBIS 模型中部署此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经解决了这个问题。  您是否同意这将起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上并不适合电路板本身、因此我需要知道如何在 IBIS 模型中调整 LMX 输出增益。