This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:改进地震检波器应用的瞬态电压抑制

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410406/ads1282-improving-transient-voltage-suppression-for-geophone-application

器件型号:ADS1282
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

我们将 ADS1282用于地震检波器应用-它具有数据表中显示的类似前端。  

Geophone 安装在非常偏远的位置。  有一根电缆,它必须从记录单元传输到传感器,这是尽可能短的。 问题在于、我们遇到了一些在雷电事件中被损坏的部件的问题。 这当然不是直接的打击,在这种情况下,我们可以提供的保护很少,当然没有很多其他基础设施。 这更像是一个由传感器电缆引入的感应事件(我们实际上无法减少)。 元件通常不会受到明显损坏、但只有一个通道(多个 ADS1282)无法正常工作。  

我想在传感器和记录单元之间添加一个直列式保护电路、并想添加一些双向 TVS 二极管可能会有所帮助。 我的问题是在2.5V 左右的工作电压下、当涉及到 TVS 二极管时、可用性很小-虽然有一些、但它们更适合 ESD 保护、例如极小封装/有限保护。

我想知道是否有更好的想法? 可能会使用一组串联/并联二极管来形成钳位。 极低的工作电压使得这 有点棘手。

(如果不正确、可以随意移动此主题、因为我的问题主要涉及浪涌保护。)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    有多种选择不需要低电压(<5V) TVS。  数据表中的图65建议在 ADC 输入端添加二极管钳位。  BAT54通常是这些应用的理想选择。  在添加导流二极管时、您还应考虑在电源轨中添加 TVS、因为许多电压稳压器无法灌入电流、并且可能会导致电源轨超过绝对最大值规格、从而导致系统损坏。

    另一种方法是在更高的电压下使用 TVS、并串联输入电阻器来限制流入内部二极管钳位的电流(ADS1282内部二极管可以处理高达10mA 连续电流)。  以下 TI 高精度实验室讨论了该方法。  事实上、简单地添加更高值的输入电阻器可以改善 EOS (电气过应力)、从而防止损坏。  最大电阻将取决于 ADC 的输入漏电流和允许的系统误差。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/9/3816841626001/6303631504001.mp4/subassets/slides-protecting-delta-sigma-input-circuit-operation.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、这是一本很好的读物!