This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:ADS

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411423/ads1234-ads

器件型号:ADS1234

工具与软件:

你(们)好
我正在使用 ADS1234组件、其中三个通道以差分方式连接。 我想在单端配置中连接第四个通道、以测量温度电阻。 我使用的增益为64。 我是否应该将通道的负输入连接到某个基准电压、以及正输入是否也需要连接到某个基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yakov

    当使用64或128的增益时、ADC 输入有共模要求。  当使用3.3V 电源时、每个输入必须在1.5V 至1.8V 的范围内。  通过在3.3V 电源与1.65V 的1/2 Vs 之间使用分压器、可以满足对负输入端的此要求。  但是、您需要确保正输入也处于要测量的预期温度范围内。

    另一个选择是将增益更改为1或2、这将绕过共模限制、允许将负输入接地。  如果要将增益设置为64、则 需要调整电阻偏置值、以保持在允许的输入范围内。  例如、使用10k +热敏电阻+10k 的偏置网络(NTC 热敏电阻 在25°C 时为100 Ω)、可实现大约15°C 到200°C 的温度测量范围

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用