This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:发送断电(0x90)后、不生成中断

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409921/tsc2046e-after-sending-power-down-0x90-interrupt-is-not-generated

器件型号:TSC2046E

工具与软件:

尊敬的所有人:

在触摸屏时、会产生中断并获取 x、y、z。

我们在此通信中发送断电(0x90)。

之后、尽管按下触摸屏、但不会生成任何中断。

我们需要检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以标记 CCLK、DIN、CS 和 PENIRQ 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ch1:时钟、Ch2:中断、Ch3:MOSI、Ch4:MISO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您能否提供 带有频率标签的 CCLK、DIN、CS 和 PENIRQ 波形、以便更好地进行故障排除