This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL8002-25:TAP 数字分压器操作

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411585/tpl8002-25-tap-digital-potentiometer-operation

器件型号:TPL8002-25

工具与软件:

您好!

我已经从数据表中阅读了您的开关真值表、只需要一些额外的澄清。 我为使用您的器件的电路分配了一个需要评估的电路、但我要确保 RSW1/2输出预期的电阻、因为我正在评估的电路使用 RSW1输出并连接到 外部差分放大器的同相输入、而反相输入连接到 GND (与数据表说明相反)。 外部放大器最终将产生100uA 恒流源。 我知道滑动片具有420欧姆的恒定电阻、设置为32 (b100000)时、RG 和 RF 端子是否会抵消(0dB 衰减)、并且在 RSW1上只能观察到420欧姆的电阻? 如下所示的电路配置、也许几个其他设置示例会有所帮助。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不确定我是否完全理解您的意思。  在没有配置的情况下、任何电阻是否会被"取消"。  您能否以图/原理图的形式分享您的电路配置?  假设 POT 设置为中标度代码、我的理解是您将具有一个三桥臂电阻器网络、并在 RG 侧具有一个额外的1.5kΩ。   

    谢谢!
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢快速响应。 我可能误解了数据表。 不管怎样、该电路是在初始论坛总结中提供的、并在下面再次显示以供参考。 我还包含了 RSW1输出最终连接到的放大器电路、以便说明这是否有帮助。 由于没有消除并且为了减少我的困惑、我认为只需知道指定设置下的器件输出就足够了;例如、十进制控制= 40、RSW1 = 6dB、这相当于2V。 因此可能没有必要知道 RSW1处的实际电阻。 你同意吗?

    我还需要确认另一项。 建议的工作电压范围为2.5V 至4V、下面的电路显示了施加到 VDD 的 VREF_5V、实际上为3V。 由于 VDD 由3V 供电、是否可以将相应的十进制控制位连接到 VDD 以实现高电平或逻辑1?

    再次感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在这种情况下、可以将 TPL 配置为一个进入高阻抗节点的简单电阻分压器。  在这种情况下、它应该可以正常工作、绝对电阻不那么重要。  话虽如此、您有一个串联1.5kΩ 电阻来偏置分压器。  这不是一个可能的问题、但请记住、TPL 的绝对电阻可以是±20%。  但这些比率具有很高的线性度。

    在该配置中、使用3V 作为逻辑输入是没有问题的。

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的意见。 我相信我有足够的信息继续。

    再次感谢、此致、

    Kevin