This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:SYSREF 差分信令问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28EVM, AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408820/afe58jd28-sysref-differential-signaling-issues

器件型号:AFE58JD28

工具与软件:

下面显示了 SYSREF 信号电路图、我使用示波器捕获时钟、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色为 SYSREF_P、该时钟不是很正确、在这种情况下、差分高电压过低、AFE 将无法识别它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明您的问题吗? 设备是否未检测到 sysref 信号? 为什么 p 和 m 信号具有不同的高/低电压?

    是否可以共享 sysref 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 AFE58JD28EVM 原理图、使用示波器测量_P 和_N 的共模电压是不同的、提供的原理图是否存在问题? 现在的现象是 JESD204B 进入接收数据阶段、我将 ADC 设置为测试模式并发送 BC50H、接收到的数据不是 BC50H、提供 SYSREF 信号但不提供 SYSREF 信号的现象是相同的、因此我怀疑 ADC 没有接收 SYSREF

    译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件要求的 Sysref 需要共模为0.7。 数据表中介绍了如何转换共模。 EVM 上可能不遵循此步骤。 在这种情况下、您可以看到 sysrefp 和 sysrefm 最小值和最大值的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 sysref 不应导致此问题。 您可以使用 ADC 测试模式(如斜坡/切换图形/恒定图形)来 查看输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想问 AFE58JD28 JESD 的 ILA 传输阶段的第一个帧的数据格式是什么? 我知道第二个帧传输链路配置数据、第一个帧中的数据是否是任意的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以是 任意的。 但我很好奇,为什么需要这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我在 TI 的说明文件之一中看到、第一帧是总和