This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:Linux 驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS1015, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411187/ads122c04-linux-driver

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS112C04

工具与软件:

您好!

我正在使用此芯片、有人能告诉我最新 Linux 内核6.10.2中的驱动程序是什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hans:

    遗憾的是、目前没有适用于 ADS122C04的 Linux 驱动程序。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 什么是 我可以使用的兼容性最高的24位 ADC 驱动器、只需对 ADS122C04进行极少的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hans:

     对于想要将其转换为 Linux 驱动程序的任何人而言、ADS122C04的可用示例 C 代码都是一个不错的起点。

    它在以下位置提供: SBAC299支持软件| TI.com

    也许可以调整 ADS1015 Linux 驱动程序: ADS1015SW-Linux 驱动程序或库| TI.com

    遗憾的是、没有太多适用于使用 I2C 的 TI 器件的 Linux 驱动程序代码。  列出的大多数器件都适用于 SPI。 ADS112C04基于寄存器和命令。 除通信协议外、用于 ti-ads124s08.c 的 Linux 驱动程序与操作最为相似。

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/adc/ti-ads124s08.c

    此致、

    天使