This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:DAC8740H 与 XTR115兼容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, DAC8742H, DAC8740H, XTR115, XTR111, DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412216/dac8740h-dac8740h-compatibility-with-the-xtr115

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR111、XTR300、 DAC8741H、DAC8742H

工具与软件:

您好!

目前、我们在一些产品中使用了 XTR115电流环路变送器。 我们现在正在    通过添加 DAC8740H 调制解调器 IC 在多个回路供电 RTD 变送器中实施 HART。 将调制解调器 IC 与 XTR115集成似乎很简单。 我想知道是否有我需要关注的东西。

我还注意到还有 DAC8742 IC。 除了封装外、我没有看到太大的差异。 我是否应该意识到其他差异?

谢谢、Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、


    XTR115应该可以与实现4 -20mA 环路的 HART 一起使用。 一些其他 XTR 器件(XTR111和 XTR300)实现了一个电流斩波镜、该微镜可能会在大约9kHz 至10kHz 的频率下产生额外的噪声。 这种额外的噪声可能会破坏 HART 信号、因此我们通常不建议将这些器件用于 HART。

    我没有用过 XTR115、但数据表中的大多数文档在4 -20mA 环路输出处都具有10nF 电容。 这对于 HART 实现而言太高、您需要将此值降低到约1nF 以通过 HART 接收阻抗测试。 对于 DAC8740H、MOD_OUT 通过电容将 HART 信号发送到串联电阻并进入 XTR IIN 引脚、而 MOD_IN 引脚通过另一个电容接收 LOOP+处的信号。

    DAC8740H 是 HART 调制解调器系列中的一款产品。 不同的版本是指从微控制器发送和接收的数据上的接口。

    DAC8740H - UART
    DAC8741H - SPI
    DAC8742H - UART 和 SPI


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这很有帮助。  

    Nick