This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82001:缓冲器输出始终为基准电压2.5V

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, DAC82001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409956/dac82001-buffer-output-is-always-ref-voltage-2-5v

器件型号:DAC82001
Thread 中讨论的其他器件:OPA189

工具与软件:

你(们)好

客户的电路参考数据表使用 OPA189缓冲器;

在测试过程中、OPA189输出固定为 REF 电压2.5V;

Ω 在 DAC82001的 VOUTA 引脚2上添加了一个6M Ω 电阻器、并将其下拉至 GND、然后该电阻器返回正常状态;
这可能是?的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您能了解更多有关所见内容的信息、我将不胜感激。 DAC 输出是什么? 添加6M 电阻器时、DAC 输出是否会发生变化?  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如前所述、使用 DAC 输出作为测试点等效于将电阻器连接到 GND。 此时、它将恢复正常、无法重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 输出如何与缓冲器配合使用似乎存在问题。 我将与一些设计人员讨论、看看我们是否能够弄清为何放置下拉电阻似乎可以解决这个问题。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您断开 R103、DAC 是否更新正确?  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如前所述、无法测量 DAC 输出。 当测量仪器连接到 DAC 输出时、这相当于将高电阻值连接到 GND、输出返回到正确。 因此无法采集异常数据。

    如果 R103断开连接、则运算放大器没有输入、并且无法测量运算放大器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC82001特有一个非缓冲输出、因此、对任何负载都不是很敏感。  如果您发现间歇性故障通过增加接触或电阻而得到解决、我会怀疑存在某种焊接或连接问题。  多个电路板上是否存在此问题? 您是否已尝试重新焊接器件、以了解它是否仍有问题? 您与 DAC 的通信是否保持一致? 也就是说、如果您使输出正常工作(添加探头)、您是否可以将输出设置为特定的电压?