This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1:HART 信号上拉/下拉

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1, AFE88201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413209/afe882h1-hart-signal-pull-up-pull-down

器件型号:AFE882H1
主题中讨论的其他器件: AFE88201

工具与软件:

您好!  

我计划在项目中使用 AFE882H1。 到目前为止、我的 目标是仅使用它的 DAC、而不是我在不久的将来会使用的 HART 功能。

为此、我可以将以下信号保持悬空还是应该使用上拉/下拉电阻器:

  1. RX_IN
  2. RX_INF
  3. MOD_OUT
  4. AIN0
  5. AIN1
  6. CD
  7. RTSn
  8. ALARMn (目前不使用)
  9. UARTIN
  10. UARTOUT

谢谢!

Yogsh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、


    您可以改用 AFE88201、而不是使用没有 HART 功能的 AFE882H1。 如果没有 HART 调制解调器、这种基本功能就是相同的。 如果您想要查看、这里提供了指向产品页面的链接:

    https://www.ti.com/product/AFE88201

    如果您确实使用了 AFE882H1、但不使用 HART、我通常会尝试按照使用方式连接引脚。 这就是我会对引脚执行的操作:

    1. RX_IN -通过2200pF 电容器接地
    2. Rx_INF -通过680pF 电容器接地
    3. mod_out -通过100kΩ 电阻接地
    4. AIN0 -接地
    5. AIN1 -接地
    6. cd -通过100kΩ 电阻器接地
    7. RTSn -通过100kΩ 电阻器连接到 IOVDD
    8. ALARMn (现在不使用)-通过100kΩ 电阻器连接到 IOVDD
    9. UARTIN -通过100kΩ 电阻器连接到 IOVDD
    10. UARTOUT -通过100kΩ 电阻连接到 IOVDD


    Joseph Wu