This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115EVM-PDK:4秒连接然后断开 EVM。 云代理无法连接。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1115, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407438/ads1115evm-pdk-4-second-connect-then-disconnect-of-evm-cloud-agent-fails-to-connect

主题中讨论的其他器件:ADCProADS1115USB2ANYEV2400

工具与软件:

该 EVM 已插入 各类 PC、并显示4个周期的 LED"拉链"。 在这4秒内、运行一个 COM 端口与 MSP432大容量器件/通用大容量器件一同显示。  4个 LED 循环后、USB 断开连接、COM 端口和 Bulk Device 消失。  

已安装新的驱动程序。 这将删除控制面板中的未知设备。
已安装云代理

重复安装无法解决问题?  EVM 已使用4年、目前尚未安装。

由于该 EVM 在4秒后未显示、因此连接失败。

在前4秒内...

4秒后...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在第三台机器(win10桌面)上安装。  首先以 admin 身份安装 PAMB 驱动程序。  然后将 ADS1115EVM-PDK-SW 设为 admin。 获取 安装菜单并在此处停止:

    在 TI 网站中搜索"ADCPro"、没有找到安装最新 ADCPro 的相关链接。  现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到 ADCPro (不同的浏览器)。 已编程 PC、但无法识别 ADS1115EVM。  COM 端口(COM7)显示在此机器上的设备管理器和 MSP432 Bulk 中、但在 LED 拉链熄灭时下降。  

    云评估软件未找到该板。  我使用云工具成功刷写了 EVM、但没有变化。 同样的4秒以上的 LED 拉链(COM7可用)、然后 USB 断开连接、COM7消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADCPro 的软件加载会提示从 EVM 菜单加载插件。 信号发生器和文件读取器是这两种选择。  文件读取器似乎能够读取文本文件以选择正确的 EVM。  这些文件位于何处?  我只看到了几个示例文件。 不是 TI ADC EVM 的选择树。 建议... 使用此选项打开 EVM 下拉菜单...并指向 EVM 目录、而不是扩展名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在第三台 Win10笔记本电脑上安装。  首先安装 PAM 驱动程序。 然后是 ADCPro 软件。 已连接电路板并在"EVM"选项卡中选择了 ADS1115、但它并非最后一个。  此实验板仍然有4个周期的 LED 拉链向上和向后、然后变暗、USB 断开连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好。

    这似乎是驱动程序安装问题。

    您是否能够尝试按照以下线程中描述的步骤操作、然后再次尝试云评估软件工具?

    (+) ADS1115EVM-PDK:GUI 连接失败-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    (+)[常见问题解答]如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了有关这个问题的所有链接、包括你提到的第一个链接。  我已首先在 win10计算机上安装 PAMB 驱动程序集、然后是 ADCPro 软件。  我也对云进行了同样的操作、并获得了类似的结果。 拉链 LED 指示灯然后断开。

    某些链接中的安装说明令人困惑。  似乎有三个驱动程序:引导、批量和串行。  未指定顺序、这可能很重要、因为批量安装消除了"其他设备"问题、现在由于主板仅保持连接10秒、其余的驱动程序将难以安装。  这是首次尝试云安装时发生的情况。

    现在,我需要说明如何删除混乱和重新开始。  到目前为止、我已在三台 PC 上执行了此操作。 唯一的常见元件是电路板运行 LED 拉链、然后断开 USB。

    我既有 EV2400也有 USB2Any。 是否有办法将它们与此 EVM PDK 配合使用并跳过 MSP432乱纪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我将对此进行更深入的研究并与您联系。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    您是否曾尝试使用最新版本的 EVM (基于 PAMB 而不是基于 MMB0)运行 ADCPro GUI?

    该较旧版本的 EVM (使用 MMB0控制器的硬件和 ADCPro 软件)已停产。 为避免混淆、已从 TI.com 删除该软件的 MMB0 EVM 版本的链接。  

    当前基于 PAMB 的 EVM (应与 TI.com 上的图像类似)只需将 PAMB 板连接到 PC、而无需执行所有这些 ADCPro 安装步骤、以下链接是 GUI 应使用的链接:

    无需 USB2Any 或 EV2400即可使用 EVM 和云评估软件。  

    如果在运行云评估软件时收到"ERROR:连接到批量设备超时"消息、则在按照我之前共享的 E2E 链接中概述的步骤安装驱动程序后、EVM 应与云 GUI 配合使用。

    我可以使用 EVM 在不同的 PC 上运行 GUI、而不会出现任何问题。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在软件之前先尝试过云。 我不知道这需要 MMB0 (顺便说一下、前 TI 员工)。  云无法处理类似的连接问题。  指示灯几秒钟后、USB 断开连接。  我可以从 GUI 进行编程吗?  我或许可以在它断开连接之前先转到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    这不需要 MMB0。 也不需要 ADCPro 软件、只有旧版本的 EVM 才需要这些软件。 对于当前的 EVM 您不需要该软件、在将采用 EVM 的 PAMB 控制器板连接到 PC 时、您应该能够简单地运行云评估软件。 如果连接失败、请按照我共享的线程中的步骤、确保正确安装驱动程序、这样就可以解决该问题。  

    您可以使用云评估软件对器件进行编程(写入配置寄存器)并进行 ADC 测量。

    希望您能够解决这个问题、我在不同的 PC 上使用 EVM 尝试了云 GUI、使其正常运行。

    此致、

    天使