This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:上电时 ADC 采样失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412556/ads1120-q1-adc-sampling-fails-when-powering-on

器件型号:ADS1120-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

ADS1120-Q1通电时、ADC 采样失败。

故障描述:上电时、我们的软件将通过 SPI 向 ADC 芯片发送复位命令、将02h 寄存器的值设置为0x10、并读回寄存器的值并进行比较。 如果不同、则视为 ADC 采样失败。 如果返回值相同、我们将设置其他 ADC 参数并启动 ADC 连续采样。 MCU 将继续检测 ADC 的 DRDY 信号。 如果 MCU 在200ms 内未接收到 DRDY 中断(ADC 采样率为1200SPS)、则还将考虑 ADC 采样失败。

请帮助分析可能的 ADC 采样失败的原因
此外、请帮助确认  ADS1120-Q1的晶圆/组装是否已更改。 谢谢你

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关故障原因可能导致硬件或软件的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否在主题跟踪工具包部分提供客户信息?

    您是否能够在执行以下操作时为器件的数字通信提供逻辑分析仪捕获:

    [报价 userid="589602" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412556/ads1120-q1-adc-sampling-fails-when-powering-on "]我们的软件将在通电时通过 SPI 向 ADC 芯片发送复位命令、将02h 寄存器的值设置为0x10、并回读寄存器值并对其进行比较。 如果不同、则视为 ADC 采样失败。 [报价]

    此致、

    天使