This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:收发器包装器模块实例(mgt_8b10b_wrap)

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408505/ti-jesd204-ip-transceiver-wrapper-module-instance-mgt_8b10b_wrap

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我使用 Vivado 2024.1创建了 TI204C JESD IP 工程、但在 TI_204C_IP_ENTITY.SV 或 TI_204C_IP_Ref.SV 内未实例化 mgt_8b10b_wrap 模块(文件:GTH_8b10b_rxtx.sv)。
我下面是 TI204c-ip-users-Guide.pdf 文档。 本文档中有第6.1和6.2章、其中说:"收发器是
嵌入在设计中、并在包装器模块中使用以下名称之一进行实例化:"和"这是在 JESD TI204c IP 内部实例化的封装 IP。。。"

我是否需要这个模块来实例化、这个模块负责控制 FPGA 收发器?

此致  

Erivelton Castro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    需要将 mgt*.sv 文件包含在项目文件中。 TI IP 内核(加密 RTL)实例化收发器包装器。  

    请参阅 JESD IP 归档文件中包含的 zc706示例参考设计。 这样可以让您了解整个项目流程。  

    请注意、自定义 GTX 收发器后、您需要编辑包装器文件以匹配新实体(或对收发器所做的任何其他更改)。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 Vivado 版本、应与 TI204C JESD IP 搭配使用?
    按照 Vivado 2024.1上完成的 my project 的图片和消息 error 进行操作。
    我获取的是 TI204C-IP-Release-v1.11-latest 版本。
    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    请在下面链接的其他帖子上查看我们对此问题的回答。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411000/ti-jesd204-ip-project-error-using-vivado-2024-1/5411910#5411910 

    此致、

    David Chaparro