This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:通道延迟曲线设置问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411489/tx7332-channel-delay-profile-settings-problem

器件型号:TX7332

工具与软件:

我们目前在对便携式超声波器件进行原型验证时使用 TX7332、在配置通道延迟时遇到了问题。

我们的设置涉及以下基本设置:

  • 片上波束形成模式
  • BF_CK :100 MHz
  • GBL_DELAY :2 µs (tx_start_del: 13)
  • troff_delay :0.2 µs (TR_SW/OFF_DEL_G1/2/3/4:2)
  • TRON_DELAY :1.1 µs (TR_SW_DEL_G1/2/3/4:26)
  • TR 开关导通延迟 :TR 开关开启延迟从最后一次脉冲传输开始计算(TR_SW_DEL_MODE: 1)

在32个通道的连接回波图中、我将通道11的延迟设置为30,000 ns、而其他31个通道的延迟设置为0ns。 似乎通道17至32按预期接收到两个回波信号、但通道1至16似乎都表现出30,000ns 的延迟、即使只有通道11配置了此延迟。  此外、当32个通道的延迟设置相同时、超声回波信号是正常的

非常感谢您帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TR_SW_DEL_MODE 设置为"1"时、预计会根据该组中的最后一次传输打开该组中通道(1-8、9-16、17-24、25-32)的 T/R 开关。 由于您已将大延迟编程到通道11、因此通道9-16的 T/R 开关具有大延迟开启。 您能否确认第一组(1-8)中的任何通道是否具有不同的延迟? 组1和组2中的通道之间是否存在差异行为?

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我确信第一组(1-8)具有相同的延迟、所有这些延迟均为0。 下图显示了我的配置代码。 您是否说如果同一组中的一个通道被编程 为大延迟、则组中的其他通道也将设置为该延迟? 这与超声波延迟算法的使用不符。 不应该每个通道的延迟设置都是独立的。 此外、如果无法设置大延迟、那么应选择合适的延迟范围。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉造成混淆。  单独的通道的波束形成延迟是独立的、但 TR_SW_ON_DEL 是一组(8个)通道的通用器件。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的"片上波束形成模式下的 T/R 开关控制"一节。 可 使用的最大波束形成延迟为2^13-1。

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、 当相应组的所有通道的脉冲发生器完成尾状态后、信号 TR_EN_INT_G1/G2/G3/G4在(4 × N + 5 + 2K)个 BF_CLK 时钟周期后变为高电平。  然而、根据我们的实验、似乎所有通道都只分为两组、 1-16为一组、17-32为一组、 而不是预期的四组。  

    您能帮助我们理解为什么会发生这种分组行为吗?

    再次感谢您的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将 TR_SW_DEL_MODE 编程为"0"并检查是否能够 单独控制它们? 此外、如果您将通道11延迟编程为"0"、它是否会改变您的观察结果?

    谢谢。此致

    Savyan