This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:REFIO 输出的噪声规格

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412830/ads8363-noise-specification-for-refio-output

器件型号:ADS8363

工具与软件:

您好!

我希望将 ADS8363 REFIO 输出用作电桥中应变计传感器的激励源(使用外部缓冲器来增加输出电流)。 我希望对激励源进行精确的噪声仿真、但我找不到 ADS8363 REFIO 输出的输出噪声规格。

谢谢!


- Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    ADS8363的内部基准预计具有~4uVRMS 的噪声、遗憾的是我没有增加噪声的值。 您的励磁源可以接受多大的噪声范围?  

    如果您有兴趣对其进行测试、我们也提供了 ADS8363评估模块。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    感谢您的响应、~4uVRMS 非常好。 我有一个看起来非常相似的 ADS8354EVM、我测量值大约为~5 uVRMS、所以一切都检查成功了。

    感谢快速响应。