This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:铅金属材料

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412871/adc128s102qml-sp-lead-metal-material

器件型号:ADC128S102QML-SP

工具与软件:

我已查看上述器件的数据表、但找不到阻焊层下方的金属材料。  

请提供这些信息吗? 我希望能够了解热导率。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    相关器件的特定可订购器件型号是多少? 可以是下图中"器件型号"列中的任何一个。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!  

    我找到了合适的工作表。 看着它,我看到了以下:  

    我希望用来评估电镀/阻焊层下方引线中由何种材料构成的引线框架是否是引线框架?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我不确定阻焊层是否是正确的术语、因为它通常用于参考 PCB 上防止焊料粘结的层(在本例中、我们希望情况相反)、但我相信您在查看正确的表。 引线框通过键合线连接到硅芯片 、引线框镀有导电材料、这使得焊接更容易、键合线更易于粘附。  IC 的引脚是引线框的一部分。  

    在这种情况下、引线框架为58%铁和42%镍。  

    感谢您问这个问题!

    此致、
    Joel