This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:用于并行/串行 CMOS 接口的 IP

Guru**** 2930530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411422/adc3643evm-ip-for-the-parallel-serial-cmos-interface

器件型号:ADC3643EVM

工具与软件:

您好!

我想将 ADC3643EVM 与 Zynq 平台(如 ZC702或 Zedboard)配合使用。 对于较新的数据转换器 、我们提供了德州仪器(TI)的 JESD204快速设计 IP。

但查看 ADC3643EVM 的用户指南、我只是看到该板具有并行/串行 CMOS 接口
。 此接口是否有等效的 IP?

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pham:

    遗憾的是、我们还没有该 IP。 为这些器件开发的 FPGA FW 是由第三方供应商设计的、我们不再使用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 的回复、

    您能告诉我此第三方供应商的名称是什么吗?

    如果我可以将  ADC3643EVM 替换为另一个 EVM、您能给我一些建议吗?

    再次感谢您的支持!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到过 LDVS 协议的这个文档:
    www.ti.com/.../sbaa205.pdf

    我还看到 对 JESD204B/C 的大量支持、但我想知道是否有任何对 FPGA + CMOS ADC 接口的引用?

    你有什么想法吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pham:

    遗憾的是、我们没有 LVDS 和 CMOS ADC 接口的 IP。

    此致、

    Rob