This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:DDS FMCW 线性调频脉冲 DAC 8 - 12GHz

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412909/dac39rf10-sp-dds-fmcw-chirp-dac-8---12-ghz

器件型号:DAC39RF10-SP
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10

工具与软件:

大家好、我正在寻找一种解决方案、能够在1微秒内生成8GHz 至12GHz 的线性调频脉冲。 TI 是否有 DDS 或其他高保真频率合成器满足这些要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DAC39RF10-SP 当然可以实现这一点、但需要 FPGA 通过 JESD204接口获取数据。  

    DAC39RF10-SP 只能生成正弦波信号、而无需 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 TI 的 DAC 是否限制在12GHz? 我们可能需要高达12.5甚至13 GHz 的扫描速度。 您的产品页面上是否遗漏了较高频率的提醒?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC39RF10及其型号可以输出超过20GHz 的信号。  数据表中包含带宽图。