This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:在 HSDC Pro V6中绘制 ADC 数据- Reg

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413527/adc10d1500-plotting-adc-data-in-hsdc-pro-v6---reg

器件型号:ADC10D1500

工具与软件:

尊敬的团队:

我使用的是高速数据转换器专业版 V6。

我获取了65K 样本双音数据、并在 HSDC Pro 中使用以下设置以单音模式绘制。

输入频率:F1 -700MHz -750MHz

采样频率:1350MHz

位数:10

在基波两侧移除的频段数: 5.

在 DC 之后删除的箱数:5.

谐波次数:5.

绘制数据后、NSD 标记从-90dBFs 移动到-50dBFs。 请参阅随附的 FFT 图。

我使用相同的数据将分析窗口(样本)从65K 切换到4K。 NSD 标记照常移动至-90dBFs。

我还通过划分每4K 数据来绘制65K 样本、并进行检查。 FFT 图与实际4K 数据相同、但没有区别。

仅当我将采样设置更改为65K 时、才会显示上述错误。

请检查并提供支持、以帮助 Im 在绘制双音数据时是否缺失任何参数设置。

  e2e.ti.com/.../ADC_5F00_700_5F00_750_5F00_MHZ_5F002D00_3dbm_5F00_65K-_2D00_-Offset-512.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Indujha,

    FFT 图明显不同。 在65k 至4K FFT 图之间、分辨率带宽从20.5kHz 降至330kHz。 您不能将单音测试选择与双音输入结合使用。 其中一个基音将被视为杂散、该杂散的振幅将用于计算 NSD。 您需要更改为"Two tones test selection"、在"ADC Input Frequency"框中输入两个音调频率。 如果您要使用矩形窗口、则必须确保两者一致、否则请使用 Blackman 或 Hanning 窗口以获得最佳性能。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Test Selection"选项位于"Capture"按钮正下方