This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:RESV 连接

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412219/ads131a04-resv-connection

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

数据表指示硬连接至 IOVDD 的 RESV 引脚。

客户希望通过100 Ω 连接 IOVDD、以便更好地检查焊接等。

这种行为合适吗?  可以使用的电阻器的最大值是多少?  (显然0欧姆为最小值)

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    停止更新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    感谢您提供所需的信息

    客户是否需要在此处使用>0欧姆的电阻器? 它们为什么需要100欧姆? 我怀疑此问题是否有明确的答案(最大电阻是多少)、但我可以问设计团队。 不过、可能需要几天时间才能得出最终结论

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望将其作为电路板测试解决方案的一部分、则会对电路板进行探测、以确认其在电路板测试时焊接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    他们是否需要100欧姆电阻器来确认引脚焊接正确? 还是任何元件、使它们具有除 ADC 引脚以外的探测位置?

    我已经联系到设计部门、不确定何时会收到他们的回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    我从设计方面听到过、他们说100欧姆应该没问题。

    -Bryan