This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE532A3W:是否有双路负输出版本?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE532A3WEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411044/afe532a3w-is-there-a-version-for-dual-negative-output

器件型号:AFE532A3W

工具与软件:

大家好、 我需要 D/A 控制下的两个负电压。  AFE532A3WEVM 似乎支持一个负输出。 是否有带有两个负电压输出的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我们将查看其他产品、并在明天之前回复您。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:  

    实际的器件要求是什么? 此器件具有一个高达~300mA 的 IOUT 通道和两个 VOUT 通道。  您是否需要 IOUT 通道?  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne

    您只需要关注由 I2C 器件驱动的外部 DAC、该 DAC 会反转并提供负可控电压。  这种评估板最好具有两个负输出。  是否有一个更好的候选评估板可以为我提供两个负输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收电子邮件。  

    此致!

    Katlynne