This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:输出零代码错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413211/dac8775-output-zero-code-error

器件型号:DAC8775

工具与软件:

嗨、团队:

我正在 将 DAC8775用于正在开发的产品。  

配置 DAC8775的步骤如下:

复位寄存器(0x01)= 0x0001;

2. 复位配置寄存器(0x02)= 0x0012;

3.选择降压-升压转换器寄存器(0x06)= 0x000F;

4.配置降压-升压寄存器(0x07)= 0x061F;

5.选择 DAC 寄存器(0x03)= 0x0020;//选择第一个通道

6.配置 DAC 寄存器(0x04)= 0x1001;

7. DAC 数据寄存器(0x05)= 0x0000;//将输出计数设置为0。

按照上述步骤配置 DAC8775通道1以提供0V 输出。

但当计数为0x0000时、我接收到4.4mV 作为输出电压。 我也无法在校准后将其降至0V。  

我是否错过了某件事?或者这是可实现的最低标准。

请您在这方面提供支持。

BR、
镍镉电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍镉电池、


    我确实使用 DAC8775EVM 运行了快速测试、当我为器件加电并使用 DAC 代码0x0000设置输出电压时、我得到大约200uV 的输出。  这似乎合理、因此 您应该能够获得比4mV 更接近0V 的电压。

    在您的设置中、我没有看到任何问题。 仔细检查寄存器设置、看起来您已经正确地对其进行了编程、但您应该使用万用表检查两项。 首先检查 VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 是否处于+15V 和-15V。 如果电源是双极电源、则器件不应具有明显的零代码误差。 如果 VNEG_IN_x 为0V、那么您可能会看到零代码误差很重要(您可能会看到4mV)。

    其次、我会查看基准电压。 在寄存器设置中、看起来它已打开、但务必使用万用表进行测量。 当我关闭基准时、我确实看到输出变为大约2mV。 这是一个意外的结果、但您应该检查一下。

    如果您有原理图、我可以看一遍。


    Joseph Wu