This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:模拟传感器分析

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412870/ads1256-analog-sensor-analysis

器件型号:ADS1256

工具与软件:

尊敬的 E2E 支持部门:

我正在尝试通过随附的 PCB 原理图(有关模拟传感器规格、请参阅随附的数据表)使用 ADS1256从模拟传感器收集数据。 我将对传感器数据执行静态 Allan 方差分析、以查看我的模数转换是否足以提供与数据表中所述相同的规格。 遗憾的是、ADev 图似乎与我根据传感器数据表预期的数据不一致。 是否可能需要根据 PCB 原理图和传感器建议改进 ADS1256的模拟接口?

以下是传感器与 ADS1256 PCB 之间的连接:

VCC: +5VDC
GND :地面
之间 :PCB AIN0接头输入引脚
参考: 接地
REFL: 接地
温度: PCB AIN3接头输入引脚
FRQ :未连接(NC)
然后、PCB 接地平面连接到 AIN7接头输入引脚、以便对相对于传感器接地端的速率输出和温度输出进行差分通道测量。
寄存器配置和传感器数据:
传感器数据表:
ADS1256 PCB 原理图和布局:
当前 ADev:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ThePhysX、

    我不是角速率传感器和相应术语的专家、但如果您可以帮助转换为电压、我应该能够为您提供更多帮助。 具体而言、您期望传感器的输出电压范围是多少、您期望 ADC 具有多大的测量分辨率(以伏特为单位)?

    此外、您能否提供您使用的 ADC 寄存器设置?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您研究这个问题、以下是配置寄存器的字节帧:

    额定电压输出相对于 REFL 输出为+-2.4VDC。 上面屏幕截图中的失调电压是进行速率测量之前 I average 5-10秒的静态输出电压。

    谢谢!
    PhysX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ThePhysX、

    感谢您提供这些信息。 我看到您在原始帖子中提供了寄存器设置、对于忽视这一点我们深表歉意

    额定电压输出相对于 REFL 输出变化+-2.4 VDC。

    您是否认为施加的 ADC 电压相对于 AGND 的范围为-2.4V 至+2.4V? 在这种情况下、ADS1256无法支持低于接地电压的电压、即真正的负电压。 ADS1256支持差分负电压、即 AINN 上的电压> AINP 时。 我只是想确保这一点很清楚

    另外、您期望的测量分辨率是多少、即您需要多精细才能解析2.4V 测量?

    -Bryan