This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410933/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

您好!

我使用了 ADS1299的通道1来测试我自己生成的正弦函数。 正弦函数的频率是2Hz、振幅是0.3Vrms。 我在 ADS1299 GUI 中看到的波形是白色波形。 奇怪的是、它的最大值大约为0.9V。 我想知道为什么这是因为我的通道1的 PGA 增益为1、没有任何放大。

此致、

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junzhe:

    正弦波是单端还是差分波? 您是否可以探测 IN1P 和 IN1N 引脚以确认信号发生器的输出是否符合预期?  

    此外、您的函数发生器是否具有您可以调节的输出阻抗设置? 确保将其设置为高阻态输出而不是50 Ω 终端电阻。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我似乎已经通过调试解决了问题、但我获得的信号仍然存在偏移。

    我的正弦波是单端输入、连接到 CH1+、CH1-连接到 ADS1299的 AGND、函数发生器的负输出。  我选择了高阻态输出、并且确认函数发生器工作正常。  图中显示了我测量的波形。 我的函数发生器发送的波形是 Vrms 为0.5、频率为2Hz 的正弦波。 ADS1299通道1的增益设置为2、因此我认为​​测得波形的最大值和最小值应为1414mV。

    这是我用于将 Hex 值转换为 mV 电压的代码、我觉得它没有什么问题、但我不清楚为什么会发生此偏移。

    此致

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我对 PGA 的功能有点困惑。 我输入了相同的信号、用 TI GUI 的"analysis"进行分析、产生的正弦波没有被放大、但我这次设置的增益为2。 我仅使用 CH1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junzhe -您是否选中了"以输入为基准的分析数据"复选框?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我选择它。

    此致

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想这可能是由于该公式中的增益。 当通道的增益改变时、LSB 的值也会改变。 在我的设计中、我计算了与增益1相对应的 LSB、我在代码中将其称为 Voltage_Scale 1。 当我更改通道增益时、该值保持不变、因此我可以获得正确的波形、但存在一定的偏移、我不知道产生偏移的原因。 但 TI GUI 代码中、当时的设计代码可能已根据此增益公式编写、因此当通道的增益改变时、相应的 LSB 值不断变化越来越小、这会导致通道增益增大和 LSB 减小相互抵消、因此 PGA 变化带来的变化无法反映出来。

    此致  

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     我还在等待你们的帮助。

    此致

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhe:

    GUI 会显示以输入为基准的数据。 这意味着它通过根据上面的公式调整 LSB 大小来自动考虑 PGA 增益。 如果要查看 PGA 增益的电压调节、可以取消选中此选项。

    此致、

    Ryan