This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:软件使用问题

Guru**** 2549700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409900/ads1298recgfe-pdk-software-usage-issues

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: AWR1443

工具与软件:

大家好、我想问购买 ADS1298RECGFE-PDK 产品后是否下载图中所示软件以便操作。

那么无论软件是否支持与 MATLAB 连接、我都想使用 MATLAB 来控制软件、以便利用 MATLAB 控制 ADS1298RECGFE-PDK 收集的数据。

此外、是否可以导出器件收集的数据以供在 MATLAB 中进行后续处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    是的、安装与我们的 EVM-PDK 平台通信的 LabVIEW GUI 需要突出显示的软件链接。  我们无法提供任何用于修改软件或将 GUI 与 MATLAB 等外部程序连接的支持。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但它无法解决我的问题。

    例如、如果我当前有两组设备、一组是 AWR1443mmwaveRadar、另一组是上面提到的 ADS1298RECGFE-PDK。 AWR1443可由 mmwavestudio 控制、该软件提供一个用于与 MATLAB 进行通信的接口、并可使用 MATLAB 来控制雷达。

    但根据您说的、ADS1298RECGFE-PDK 没有相应的接口、那么如果我想同步收购这两个硬件、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我明白你想做什么。 遗憾的是、我们的评估平台仅供客户验证 IC 性能和特性。 一旦确定适用于相应应用、就由他们自己设计硬件和软件解决方案。 将 EVM-PDK 与其他控制软件连接不在我们的支持产品范围内。

    此致、

    Ryan