This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:Vcm、模拟输入 FS

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413560/ads52j65-vcm-analog-input-fs

器件型号:ADS52J65

工具与软件:

尊敬的 TI 团队  

我对 ADS52J65中的模拟输入有一些问题

不在产品说明书 文件中

 

 

第29页

"对于满量程差分输入、每个输入引脚 INP、INM 必须摆动

在 Vcm + 0.5V 和 Vcm–0.5V 之间对称、从而产生2Vpp 差分输入摆幅。"

 

但是(Vcm + 0.5V)–(Vcm - 0.5V)= 1V、而不是2Vpp

第7页中的相同建议

 

 

第6页

绝对最大额定值

施加的输入电压

模拟输入引脚 AINMx、AINPx       –0.3      (最小值2.2、AVDD_1P8V + 0.3) V

 

如果 VCM = 0.9V、则最大 AINP、第29页中的 AINM 将为1.4V

 

我们的输入信号来自功率检测器 Vhigh = 1.27V Vlow = 0.47V 摆幅为0.8V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "对于满量程差分输入、每个输入引脚 INP、INM 必须摆动

    在 Vcm + 0.5V 和 Vcm–0.5V 之间对称、从而产生2Vpp 差分输入摆幅。"

     

    示例:VCM 是0.9 .. 这意味着 INP 将从0.4摆动到1.4、INM 将从1.4摆动到0.4。 (每个均为1Vpp)。 差分值、它将是2Vpp。 当 INP 为1.4V 且 INM 为0.4V 时、最大电压为1V。 当 INP 为0.4V 且 INM 为1.4V 时、最小电压为-1V。